This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:MDI 的电气规格

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798962/dp83822if-electrical-specification-of-mdi

器件型号:DP83822IF

你(们)好

 

我对 DP83822IF 的 MDI (介质相关接口)的电气规格有疑问。

 

 

  

我假设 VOD 是 TD 的差分输出摆幅、即从 PHY 传输到 SFP (FX 模式)的信号。

PHY (RD)的输入端需要什么电压摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    100BASE-FX 接收器电压摆幅范围为0.3至1V

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。

    如果我理解正确、下表中的值适用于发送器和接收器? 对于 FX、您的意思是0.3V 至0.9Vpeak?

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    是的、您的理解是正确的。 抱歉将其写入1.0V。

    此致、
    GET