This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:差分输入 ADC 的浪涌保护

Guru**** 2925890 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799879/tpd2e007-surge-protection-for-differential-input-adc

器件型号:TPD2E007
主题中讨论的其他器件:ADS8685TVS1401

各位专家、您好!

我对差分输入 ADC 的浪涌保护器件有疑问。

对于差分输入 ADC (例如 ADS8685)、如何实现浪涌保护电路?

我找到 了 TPD2E007、该器件是否适用于差分输入浪涌保护?

此外、我还在寻找参考设计。

请将参考资料提供给我。

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您知道您需要多少浪涌保护吗?
    我们有 TVS1401、它可以提供浪涌保护、并且非常适合 ADC 保护、如数据表的应用部分所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

     

    感谢您的快速回复。

     

    我不确定具体值,但输入范围可能是-10V 至10V。

    因此、TVS1401看上去适用于浪涌保护。

    此外、数据表中的应用部分对我很有帮助。

     

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi