This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD101:使用 SN65HVD101EVM 进行测试的主器件类型

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD101EVM, SN65HVD101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799527/sn65hvd101-what-kind-of-master-for-test-with-sn65hvd101evm

器件型号:SN65HVD101

你(们)好,先生

我的客户对 SN65HVD101EVM 的测试感兴趣。

但是、他们问我们是否有任何 IOLINK 主站建议用于测试?

BRS

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    SN65HVD101将与任何 IO Link 主站配合使用、因此目前我们没有具体的建议。

    此致、
    Jonathan