This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:SN75DP149 4K 30Hz 问题

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797912/sn75dp149-sn75dp149-4k-30hz-issue

器件型号:SN75DP149

您好、先生、

内核芯片是 VMM3332、

从 VM3332信号输出可以得到 HDMI 4K30Hz。

2.从 VM3332信号输出 DP++开始、通过 SN75DP149传输、1080P60Hz 正常、但4K30Hz 在大多数 PC 中将闪烁。

是否有任何建议以4K30Hz 的频率支持 SN75DP149、或者我们应该注意这些建议? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线

    我可以查看他们的原理图和布局吗? 使用较短的电缆时、闪烁会消失吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    已经超过三天没有更新。 我假设这一问题现在已经解决,因此我们将关闭这一案件。 如果有更新或存在相关问题、请重新打开此问题。
    此致、Nasser