This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A 能否独立支持 SS/HS USB?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797950/tusb8041a-can-tusb8041a-support-ss-hs-usb-independent

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

大家好、

我们的客户平台只能支持1个 HS 和 1个 SS、客户希望查看、

1.如果只连接 SS USB 端口、TUSN8041能否支持 HS 器件?

2.如果将 SS 和 HS 端口分开连接、SS 和 HS 集线器是否可以独立工作?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    TUSB8041不会将 HS 转换为 SS。 因此、只有 SS 连接在上游侧、因此不应使用 HS 器件。 如果 SS 和 HS 都连接在上游、则 SS 和 HS 器件都可以独立工作。 您要尝试实现的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    由于您没有更新、我假设 Malik 的回答可以解决您的问题。 我们将关闭此案例、如果有新的更新或存在相关问题、请重新打开。
    此致、Nasser