This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:数据表相关问题

Guru**** 2917620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799758/pca9545a-datasheet-related-question

器件型号:PCA9545A

大家好、

我的客户希望使用 PCA9545、如下所示:

因此、请帮助回答以下问题:

Vpass 电压是多少?

2、在应用中、Vpass 似乎需要低于1.8V、所以我需要参考典型值、那么 VCC 应该小于3V、对吧?

    但是、如果我想有裕度、应该如何选择 VCC?  3V 似乎只是指向1.8V Vpass。

3、最大值和最小值的指示温度是多少?  最大值是否指高温?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lacey、

    Vpass 电压是多少?

    在您的示例中、由于通道0、Vpass 为1.8V。

    2、在应用中、Vpass 似乎需要低于1.8V、所以我需要参考典型值、那么 VCC 应该小于3V、对吧?

    对于典型曲线、是的。 您需要使 Vcc 为3V 或更低。

    但是、如果我想有裕度、应该如何选择 VCC?  3V 似乎只是指向1.8V Vpass。

    我会使用最大曲线、这会将最大 Vcc 设置为2.5V。

     

    3、最大值和最小值的指示温度是多少?  最大值是否指高温?

    指示温度应为-40C、25C 和85C。 最大值是指-40C、其中阈值电压在较低温度下较低。

     


    谢谢、

    -Bobby