This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:I2C 直通模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797753/tusb1044-i2c-through-mode

器件型号:TUSB1044

你(们)好

我的客户对 I2C 的 TUSB1044初始设置有疑问。

客户希望通过 I2C 控制此器件。 I2C 数据线路是否会在 没有任何初始设置的情况下进入直通模式(任何硬件引脚设置)?

如果他们需要任何引脚控制、请告诉我。

穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San

    请您澄清您的问题吗? I2C 直通模式意味着什么?

    在 GPIO 模式下、FLIP/CTL 和 CTL0/SDA 为 FLIP 和 CTL0。 在 I2C 模式下、它们是 SCL 和 SDA。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、
    已经超过三天了、客户未提供任何更新。 我假设 David 的回答是、这意味着这个问题已经解决了。 因此、我们将关闭此 E2E 案例。 如果有新更新、请重新打开此问题。
    此致、Nasser