This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:当我们不安装转接驱动器时、连接设备仅具有交流耦合。 我们是否仍需要下拉330欧姆?

Guru**** 2928160 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, SN75LVPE801, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799440/sn75lvpe801-when-we-no-install-re-driver-connect-device-just-have-ac-coupling-may-we-still-need-pull-down-330ohm

器件型号:SN75LVPE801
主题中讨论的其他器件: DS125BR111DS80PCI102

你(们)好,先生

当我们不安装转接驱动器时、连接设备仅具有交流耦合。 我们是否仍需要下拉330欧姆?

随附的文件。

                                                            令人很烦

e2e.ti.com/.../SN75LVPE801.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    对于新的 PCIe 设计、我不推荐使用 SN75LVPE801。 我会推荐 DS80PCI102或 DS125BR111。 对于这种较新的器件、在安装或未安装器件时、您不需要330欧姆的电阻器。

    此致、
    Lee