This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:技术规格问题检查

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, SN75LVCP600, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799032/sn75lvcp600-spec-issue-check

器件型号:SN75LVCP600
主题中讨论的其他部件:DS125BR111DS80PCI102

您好:

我们的客户想要检查有关规格描述的问题、您能帮助我们回答吗?

  1. 用于1.5G、3G 和6G 的多速率操作,规范还支持 PCI Express 3.0 (8G)。

您能否帮助检查多速率支持8Gbps?

 

2.正如我们所知,4GHz 中的 PCI Express 3.0 (8G 速度)能量。

       但规格仅显示在3GHz 中。

       我们想知道 PCI Express 3.0的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件仅支持6Gbps、SN75LVCP800将支持8Gbps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    对于8Gbps 速率、请考虑 DS80PCI102或 DS125BR111、它们类似于 SN75LVCP600、可提供额外带宽以支持8Gbps 速率。

    此致、

    Lee