This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:AUX 监听

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799375/tdp142-aux-snooping

器件型号:TDP142

我们不想在 TDP142上使用 AUX 侦听。 数据表中没有说明如果您不使用 AUXP 和 AUXN 引脚该怎么办。  是否可以将它们保留为无连接或必须以特定方式绑定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔

    对于未使用的 AUX 引脚、AUXN 引脚应通过100K 电阻上拉至3.3V、而 AUXP 引脚应通过 A 下拉至 GND
    100k 电阻器。

    谢谢
    David