This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:从模式

Guru**** 2875620 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799042/dp83825i-slave-mode

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825DP83825EVM

你(们)好,先生  

我们的应用是 IPCAM、需要使用  

是否可以知道 DP83825具有从模式 TI 参考设计?  

2.我们使用的是 DP83825 EVM (默认主模式),可以通过以太网交换机检测到,但是如果我们更改为设置从模式(J16)并从外部时钟生成提供50MHz,以太网交换机无法检测到 EVM,我是否知道 DP83825EVM 的从机设置指南?

我认为 IPCAM 应用需要将 DP83825设置为从模式? 正确吗?

4.如果我使用从模式,如何使用以太网交换机测试 EVM,是否需要在 DP83825中进行配置? (反向回送还是其他?)

5.如果 VDDIO 为3.3V,您能否帮助检查以下电压电平是否正确(Maxim 1.57V)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83825支持 RMII 主模式和从模式。 您必须通过设置(引脚17、RX_D1)选择 RMII 从模式并为 XO (而不是 XI)提供50MHz 时钟输入。

    在 DP83825电流器件上、XI 和 XO 被交换。 请尝试将50MHz 连接到 XO 引脚。 这将在芯片的下一修订版中修复。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geet

    我想知道新版本器件的计划是什么、因为我们的第一个 PCB 版本已经固定

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    有关信息和样片申请、请联系您的 TI 销售人员。

    此致、
    GET