This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS86A:SN65LVDS86A 在35MHz 时钟下的接收器输入偏斜裕度

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799017/sn65lvds86a-sn65lvds86a-receiver-input-skew-margin-at-35mhz-clock

部件号:SN65LVDS86A

大家好、团队、

我的客户在 接近65MHz 时钟时检查了 SN65LVDS86A 的接收器输入偏斜裕度、如下所示。



但他们要求我确认  35MHz 时钟下接收器输入偏斜裕度的性能、因为他们认为 mim 值可以在较慢速度下放松。 您是否会在  35MHz 时钟情况下提供接收器输入偏斜裕度?

非常感谢您的评论。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,山崎-圣,

    是的、RSKM 可以在较慢的速度下放松、但我们没有65MHz 以外的速度的数据。 但是、在数据表的第5页的开关特性表下、您可以使用公式 tRSKM = tc/14 - 550ps 计算除15.38ns 以外的周期的 tRSKM。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.-San

    感谢您的评论。
    我明白了。  我错过了数据表中的公式。

    非常感谢您的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki