This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:速度为1000时 PHY 出现故障

Guru**** 2583505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798072/dp83865-phy-failure-at-1000-speed

器件型号:DP83865

我继承了围绕该 PHY 构建的设计。 10/100通信运行良好、但至少有1000个产品开始出现缓冲器错误、无法通信。 此设计已有几年历史、这是最近出现的一个新问题。 此芯片以1000速运行是否存在任何已知问题? 是否有人对可能发生的情况和可能的解决方案有任何建议? 我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这方面没有已知问题。
    您可以将此器件顶部的标记发送给我吗?
    您看到的是所有版本还是某些版本的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件带有 National 标识、后跟 VM324ADE3。 第二行是 p/n DP83865DVH。 这些都来自同一个构建。 这是出现此问题的第一个构建。 这些是我们的低产量产品、因此我们一次构建100个 PCBA、它们可以在一年内持续使用。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    您是否能够找到任何其他信息? 您是否有任何故障排除技巧、我可以按照这些技巧来查看是否可以使这些故障电路板正常工作? 我们非常感谢您提供任何指导。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我正在与我们的产品团队合作、看看是否有任何已知的同一批次退货。