This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:IBIS 模型报告错误

Guru**** 2635555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799367/sn65lvds049-ibis-model-reports-errors

器件型号:SN65LVDS049

http://www.ti.com/lit/mo/sllc163/sllc163.ibs

我尝试在 Hyperlynx SI VX.2.3_Update2中使用上述 IBIS 模型。  我已将链接中的数据复制到.IBS 文件中、但当我分配模型时、我会遇到几个错误:

C:\projects\PVRPS\30kw_backplane \5022-9806\Current\PCB/输出\SN65LVDS049.IBS:
成功:解析文件 C:/Projects/PVRPS/30kW_BACKPLANE/5022-9806/Current/PCB/Output/sprm638a.ibs.上的成功
警告:在文件 C:/Projects/PVRPS/30kW_BACKPLANE/5022-9806/Current/PCB/Output/SN65LVDS049.ibs 中的937行:模型 DRIVER_OUT 的消息:
;警告:最大钳位曲线和下拉曲线之和在电压3.5下不是单调的。
错误:�
错误:位于文件 C:/Projects/PVRPS/30kW_BACKPLANE/5022-9806/Current/PCB/Output/SN65LVDS049.ibs 中的第1676行:语法错误,意外的 IdentToken,预期为$end
错误:解析文件 C:/Projects/PVRPS/30kW_BACKPLANE/5022-9806/Current/PCB/Output/SN65LVDS049.ibs.失败

 

有人知道如何解决这个问题?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    文件末尾(第1676行)似乎有一个无关的字符。 请尝试使用文本编辑器删除此字符、然后试用。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就是这样! 谢谢。