This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:启用 ASPML1会影响 TLP 传输停止

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798208/xio2001-does-enable-aspml1-impact-tlp-transfer-halt

器件型号:XIO2001

根据勘误表、我们建议客户禁用 ASPMl0以防止 TLP 传输停止。

客户询问是否可以在 XIO2001设计中禁用 ASPM L0并启用 ASPMl1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我认为是这样、但会与团队核实以确保。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    没有报告启用 ASPM L1的问题,因此应该可以。

    此致、
    I.K.