This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:电缆长度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799142/tca6416a-cable-length

器件型号:TCA6416A

大家好、

我是一名模拟 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

  1. 在 EMC 噪声条件下、TCA6416A 是否能够驱动3m 电缆而不会挂起?
    或者、上述应用是否需要 I2C 驱动器?
  2. 是否有 SPI I/O 扩展器其端口9~16位的数量?

我期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    " EMC 噪声条件下、TCA6416A 是否能够驱动3m 电缆而不会挂起?
    或者、上述应用是否需要 I2C 驱动器?"

    此器件仅是一个 I/O 扩展器。 它不会帮助您通过电缆驱动信号、而且它本身可能无法在接收端处理3m 电缆

    为此、您可能需要一个 I2C 缓冲器。 您是否需要任何建议? 您的最高频率是多少? VCC 范围?

    "是否有 SPI I/O 扩展器其端口9~16位的数量?"

    据我所知、我认为我们(TI)没有任何基于 SPI 协议运行的 I/O 扩展器。

    谢谢、

    -Bobby