This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158是否可用于 HDMI 有源电缆?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799137/tdp158-can-tdp158-be-used-in-hdmi-active-cable

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TMDS181

你(们)好

TDP158是否可用于 HDMI 有源电缆?  您能帮您提供用于适配 HDMI 电缆的应用电路吗?   数据表中只有源端应用。

HDMI 有源电缆应用是否需要交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse

    我们没有一个只能通过 HDMI 总线电源工作的有源线缆 HDMI 2.0解决方案。 而 DP159是 DP158、它是 DP++转 HDMI 2.0重定时器、而 TMDS181是 HDMI 转 HDMI 2.0重定时器。

    谢谢
    David