This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:kΩ 表- Vsadj 电阻= 7.06k Ω

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799205/sn75dp159-data-sheet---vsadj-resistor-7-06-k

器件型号:SN75DP159

您好!

我使用 TI 的以下组件:SN75DP159

 我在 Vsadj 电阻器7.06 kΩ 的数据表中写道:

"对于 SNx5DP159RGZ:
引脚束带
HDMI2.0和 HDMI1.4b
Vsadj 电阻= 7.06 kΩ"

我想 kΩ Vsadj 电阻器是7.06 μ H 还是6.98k Ω/7.15k Ω 是至关重要的吗?

我 提出的原因是、我需要该电阻器采用0201封装、并且无法找到适用于0201封装的7.06k Ω 电阻器。

 

非常感谢、

Edan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edan

    Vsdaj 的最小值为4.5k、最大值为7.5k。 但需要根据 HDMI 合规性测试结果调整电阻值、请参阅 DP159数据表的第10.3节。

    谢谢
    David