This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:关于通信质量

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799160/sn65hvd1781-about-communication-quality

器件型号:SN65HVD1781
主题中讨论的其他器件: SN65HVD485E

可能涉及的人员、

当它与 SN65HVD485E 和 SN65HVD1781有关信号速率的比较时、
SN65HVD485E 快于 SN65HVD1781。

如果实际数据速率为0.1875Mbps、那么 SN65HVD485E 的通信质量是否优于 SN65HVD1781?
还是没有区别?
我想知道信号速率越快,通信就越稳定。

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要 RS-485通信低于其最大指定工作速率并使用适当的电缆、这两个部件都应该能够正常工作。 选择额定速率高得多的收发器通常没有好处。 事实上、一些用户更喜欢在数据速率较低的应用中使用"较慢"的收发器、因为在具有多个未端接分支的较复杂网络中运行时、较慢的输出状态转换会导致较少的反射。 由于存在 EMI 问题、有时也会首选较慢的收发器、尽管 RS-485收发器通常具有平衡良好的差动输出、但大多数应用不太关心这一点。

    请告诉我这是否不清楚、或者您有任何其他问题。

    此致、
    最大