This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261调试问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798546/tusb9261-tusb9261-debug-issue

器件型号:TUSB9261

大家好、:

我有一个问题。

我已将 dedault 固件(V1.06)下载到 SPI 闪存、 使用 USB 电缆将计算机连接到 TUSB9261、并且设备连接正常。 但 HS_FS_CONNECT LED9 (GPIO6)仍然处于关闭状态,它应该处于打开状态。

如何解决此问题。 谢谢

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB9261数据表第7.3.1.3节中的表1介绍了固件 v1.06的 GPIO。 当前、GPIO 6在 v1.06固件中不支持此功能。 要支持此固件、需要更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已下载固件 V1.03并解决了此问题。
    还有另一个问题、具有 Windows 操作系统的 PC 可以识别 TUSB9261器件并成功下载固件、但 MAC 操作系统无法识别此器件、您有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否无法在 MAC OS 上将 TUSB9261检测为 USB 兼容大容量存储设备? 最新的固件可能会解决此问题、但会使 LED 指示灯熄灭。 遗憾的是、我们对 MAC OS 的支持非常有限。