This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:针对外部 EEPROM 的程序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799202/tusb8042-program-for-external-eeprom

器件型号:TUSB8042

你好

我希望您确认用户何时使用 I2C EEPROM 模式。

在这种模式下、用户需要在实现定制板之前将寄存器设置编程到外部 EEPROM。

使用 ROM 编写器编写 EEPROM 的一般方法,对吧?

此外,如果在定制板上实现了编程的 EEPROM 并设置了 I2C EEPROM 模式,则 TUSB8042在复位失效后是否只是读取外部 EEPROM (TUSB8042没有 EEPROM 的写入行为,对吧?) ?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的做法是、在复位取消置位且 SDA/SCL 被拉至高电平之后、TUSB8042将直接在 I2C 模式下执行 EEPROM 的突发读取。 它不会在 I2C 模式下写入 EEPROM。 是的、EEPROM 需要使用某些 ROM 写入器进行外部写入。