This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:电源序列

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799097/tca9617a-power-sequence

主题中讨论的其他器件:TCA9617ATCA9617B

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、TCA9617A 是否需要遵循任何电源序列限制?

因为我看到了旧数据表中显示 的 VCCB 和 VCCA 可在加电时按任何顺序应用。

但新数据表没有。

请帮您确认。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    如果 VCCA 首先上电、那么 I/O 引脚的状态将是不确定的、直到 VCCB 斜升。 不过、在两个电源轨都处于活动状态后、无论上电序列如何、器件都应正常工作。

    请注意、该器件的更新版本(TCA9617B)具有断电高阻抗 IO。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大