This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:当5V 和3.3V 可以在同一总线上运行时、端接电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799125/sn65hvd233-termination-resitor-when-5v-and-3-3v-can-operating-on-the-same-bus

器件型号:SN65HVD233

大家好、

我想知道、当5V CAN 和3.3V 可以同时在同一总线上运行时、终端电阻器的值是否需要更改

我认为我们不需要更改120欧姆电阻器。 正确吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshi-San、

    正确的是、端接电阻不需要改变。 在120欧姆端接电阻的情况下、3.3V 或5V 收发器都能够满足 ISO 11898-2要求的差分输出幅值。

    最大