This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:TPD1E0B04 S 参数和 Spice 模块

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798784/tpd1e0b04-tpd1e0b04-s-parameter-and-spice-module

器件型号:TPD1E0B04

尊敬的先生/女士

我可以拥有 TPD1E0B04DPLR 的 S 参数模型和 SPICE 模型吗? 我的客户要求进行 PCIe 第4代仿真。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神-

    S-参数模型在线显示在此部件的产品文件夹中:。

    我们现在没有该器件的 SPICE 模型、因为它是一个分流元件、可以简单地将其视为由 s 参数模型定义的滤波器。 对于此建模、我建议使用插入损耗。

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、
    很抱歉、我没有搜索到非常详细的信息、感谢您的善意帮助。
    此致、
    黄上