This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:从3.3V 主器件到5V 从器件的电平转换

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798957/tca9543a-level-shifting-from-3-3v-master-to-5v-slave-devices

器件型号:TCA9543A

您好!

我尝试使用 TCA9543a 在3.3V 主 I2C 总线和以5V 工作的外设之间进行电平转换。 我的设置几乎与上一篇文章 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/646316/2374630相同、但我使用了3.3k Ω 上拉电阻器。

我发现(启用时) SD0/SC0和 SD1/SC1线路被保持在大约2.25V。 该值恰好位于逻辑阈值的边缘、用于以5V 电压运行的从器件、并导致间歇性通信问题。 我可以将5V 电源向下扫描到3.3V、但从线路上的值保持在2.25V。 当5V 电源电压降低时、通信是完美的、但改变电源轨并不理想。 我无法轻松测试提高3.3V 电源的效果。

这是预期行为吗? 将 TCA9543a 上的 Vcc 设置为5V 可以解决此问题吗? 还有其他调试建议吗?

谢谢、

Joel Dungan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    您是否能够在 o 示波器上探测 SD0/SCL0和 SD1/SC1引脚? 当通道被禁用时、它们是否保持在5V 高电平?

    您之所以看到2.25V 的一个可能原因是您的通道上没有上拉电阻器。

    此外、为了进行完整性检查、您能否重新发布您的原理图、以便我可以再次确定一切是否正常。 您可能已经看了太长时间、错过了一些东西、第二双眼睛检查不会受伤。

    (在 TCA9543A 上使器件以3.3V Vcc 运行完全没问题)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的快速回复! 你让我走上了正确的轨道。 上拉电阻器组与焊盘封装不匹配、因此其中一些是浮动的。 我修复了焊工、一切都运行顺利。

    此致、
    Joel