This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:NC 未使用的引脚

Guru**** 2876100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798466/tusb321ai-nc-unused-pins

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB321

您好!

下面是我的 TUSB321AI 设计的原理图。  我想让别人回顾一下、还想让我知道在 UFP 模式下使用器件时是否可以对 VCONN_FAULT、ID 和 DIR 引脚进行 NC 处理?

谢谢!
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    此应用需要从外部为 VDD 供电、因为 VBUS 在 CC 角色检测之后才会出现、如果 TUSB321由 VBus 供电、则无法进行此检测。 VCONN_FAULT、ID 和 DIR 引脚可以是 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您确认 NC 引脚。

    对于 VBUS、这是在 UFP 上的、因此 VBUS 是从电源(即交流适配器)输入的、所以一旦连接端口、它是否不可用?  在我的文章 中、我被告知这是可以的:https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/797707

    请告诉我。

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    抱歉、我之前的帖子不正确。 即使您的原理图中没有 Vbus、TUSB321仍会显示 Rd 下拉电阻。 这意味着将进行角色检测、并向端口呈现 Vbus。 很抱歉造成混淆。 否则、您的原理图看起来不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Malik、不用担心、很高兴我们在同一页上。

    谢谢、
    Matt