This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:是否有未使用输入、输出的建议

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798955/ds125mb203-is-there-a-recommendation-for-unused-inputs-outputs

器件型号:DS125MB203

我想将设备用作中继器-因此只连接单个信道-是否有配置建议?  

我希望在 PIN 模式下使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    未使用的输入和输出可保持悬空。  内部信号检测电路将自动降低未使用输入的功耗。

    此致、

    Lee