This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:芯片是否支持热插拔

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798694/max3232-can-the-chip-support-hot-plug

器件型号:MAX3232

尊敬的团队

我们的客户使用 MAX3232进行电压电平转换。 MAX3232芯片位于灵活的插件板2上。 电路板2与电路板1配合使用、用于串行端口信息输出。

(1)请帮助确认 MAX3232是否支持热插拔。

(2)如果支持热插拔、总线匹配电阻的推荐电阻值是多少?


此致

 

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lijia、

    虽然未正式声明 RS-232端口是热插拔端口、但热插拔通常不会损坏收发器。 根据 RS-232标准、接收器具有一个集成在 IC 中的5k Ω 接地负载。 此外、传输数据速率较低、系统不需要阻抗匹配。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao