This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:布局指南、无建议

Guru**** 2894700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798828/tcan330-layout-guideline-no-suggestions

器件型号:TCAN330

您好!

在 TCAN33x 中提供了布局指南、未定义电阻器和电容器。 有人能帮我找到这些组件的正确值吗?

  这是第13.1章中的数据表、您 可以找到布局指南。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜克尔

    感谢您提出这一点、这些值如下:

    • C5和 C7通常在10pF 至100pF 范围内
    • R5和 R6代表分裂端接选项、通常为60欧姆
    • C2和 C3分别为0.1uF 和1uF
    • C6通常为4.7nF、但我也看到使用了高达100nF 的值
    • R1和 R2不是必需的、但在逻辑线路上出现尖峰时很有用、它们会限制电流。 它们可以是每周1k 欧姆和10k 欧姆
    • C1通常为15-20pF、但我看到使用的电容高达30pF

    如果您对组件有任何其他问题、请告诉我。

    此致、