This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:AM335x 使用 RGMII 接口与 DP83867进行通信

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798585/dp83867is-am335x-communicate-with-dp83867-using-rgmii-interface

器件型号:DP83867IS

大家好、

客户希望在其项目中使用 DP83867、处理器为 AM335x 或 iMAX6、接口为 RGMII。 他们有一些问题可能需要帮助:

在 AM335x EVM 中 、它们使用 Qualcomm 1000M PHY,、因此、如果  使用 DP83867、他们想知道是否存在兼容性问题。

2.对于 AM335x、同样的问题是、如果客户使用 iMAX6、我们是否可以通过 RGMII 接口使用 DP83867?

3.我们是否有一些使用 AM335x 作为处理器并使用 RGMII 接口的参考设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    是的、我们确实拥有 AM335x 的 TIDA 参考设计和 DP83867。 此参考也针对 EMI 和 EMC 进行了测试。

    www.ti.com/.../TIDA-00204


    DP83867遵循标准 RGMII 接口、并应与任何与 RGMII 接口规范相兼容的处理器。

    此致、
    GET