我正在尝试使用连接到 Xilinx Zynq FPGA/处理器的上述器件。
我已将该器件置于 CCA 中、并已测试以下内容:
- 我们可以使用 Zynq 中的 PCIe 接口读取供应商 ID。
- 我们可以确认 PHY 正在运行
- 这使用的是 DAP Technologies 1394 PHYSPY。
PHY 和 OHCI 链路器件之间的链路未设置似乎存在问题。
查看数据表,我看不到配置此功能的任何硬件引脚。
有人会向我提供任何建议吗?
可能需要在软件中启用某些功能,我们在数据表中找不到用于启用 PHY-OHCI 链接的特定寄存器。
参考设计7455.XIO2213ZAJ_REF 用于硬件原理图捕获。
使用了 XIO2213B 实现指南 scpa048。
还需要添加
通过软件设置的 GPIO 引脚是、
1394 PHY_RESET_N
1394 PHY_RESET_N_EN 和
性能
当设置上述 GPIO 引脚时、拓扑将显示在 Firespo 中、如下所示。
对于拓扑中的 ID = 1,“链路层处于活动状态”应为是。 这表明 PHY 和 Ochi 链路器件之间的链路未设置。
我假设软件或固件对该设置没有任何控制。