This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:TJ 最大值

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798199/pca9535-tj-max

器件型号:PCA9535

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能否为 我们分享 PCA9535RGER 结温信息?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    我能够找到测试数据、显示器件在100C 下进行了测试。 因此、我想我们可以说该器件支持高达105C 的绝对 Tj 最大值

    工作最大 Tj 为85°C。

    谢谢、
    -Bobby