This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 5V 和3.3V CAN 收发器可以在同一总线上同时运行吗?

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798444/faq-can-5v-and-3-3v-can-transceiver-operate-on-the-same-bus-together

是的、可以。 3.3V CAN 收发器具有其隐性电平、显性阈值和隐性阈值、以便正确发送和接收来自5V 或3.3V CAN 收发器的消息。 在3.3V CAN 收发器器件系列中、有两个隐性电平:1.85V 和2.3V。 SN65HVD23x 系列具有2.3V 隐性电压、专为与5V CAN 收发器进行优化工作而设计。 TCAN33x 系列还可以在5V CAN 收发器下正常运行、但它们采用1.85V 隐性电平设计、可优化各个器件的 EMI 性能。