This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我的 MCU 使用3.3V 作为逻辑电源、我是否需要3.3V CAN 收发器?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798442/faq-my-mcu-uses-3-3v-as-the-logic-supply-do-i-need-a-3-3v-can-transceiver

除非您使用的是3.3V CAN 总线、否则您不需要3.3V CAN 收发器。 3.3V CAN 收发器和 CAN 收发器之间存在差异、能够接受3.3V 逻辑电平。 3.3V CAN 收发器使用3.3V VCC 电源电压、通常用于工业应用。 CAN 总线以3.3V 为基准、因此与更典型的5V CAN 收发器相比、隐性和显性电压是不同的。 MCU 仅连接到 CAN 收发器的逻辑引脚、例如 TXD、RXD 和 STB;它们不与实际的 CAN 总线连接。 因此、如果您的 MCU 使用3.3V 逻辑电源、TI 的 CAN 收发器可以将其逻辑引脚引用到3.3V 电源、同时仍在5V CAN 总线上工作。 我们的 TCAN1042V 和 TCAN1051V 是这些收发器的主要示例。 引脚5是 VIO 引脚、在这些收发器上对该引脚施加3.3V 电压将允许 RXD、TXD 和 STB/S 引脚使用3.3V 逻辑电平。