This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:低成本抗辐射 CAN 收发器件

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, SN55HVD233-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798337/sn65hvd231-low-cost-radiation-resistant-can-tranciever-device

器件型号:SN65HVD231
主题中讨论的其他器件:TCAN332SN55HVD233-SP

您好!
µP 客户、我们需要一个抗辐射 CAN 收发器器件、该器件专为3.3V 电压而设计。 该器件还应长期可用、因为它已成为医疗设备、我们无法通过批准轻松更改该器件。
 我们在其他电路中使用了 SN65HVD231D。
 已使用、但尚未使用辐射进行测试。 是否有关于芯片结构尺寸的信息?
是否还有其他结构尺寸更大的构建块?
是否还有尽可能广泛的 CAN 收发器?行业标准是尽可能耐辐射的收发器? 对于我们来说、由于成本高昂、不能选择使用航天组件。
我们已经对各种 µPs 进行了辐射测试、得出的值超过500µS μ F。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们无法公开披露特定信息、例如确切的功能大小。 尽管如此、如果您选择用于辐射测试的组件、我建议您使用您提到的器件系列(SN65HVD23x)、因为与 TCAN332等较新的3.3V 产品相比、该器件采用更旧、功能更强大的工艺技术。 我们还提供了耐辐射版本(SN55HVD233-SP)的器件、但我们当然欢迎您对标准目录版本执行自己的资质认证测试。

    此致、
    最大