This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:3.3V 电源、但可向 IO 施加5V 电压

Guru**** 2927750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798193/ts3usb221-3-3v-supply-but-5v-may-be-applied-to-the-io

器件型号:TS3USB221

来自我的客户...

对于其中一种用途、我将在 Type-C CC 线路中开关电阻器、以便为我连接的器件创建不同的方案。  我正在为 TS3USB221RSER 提供3.3V 电压、但在某些情况下、可能会向 IO 施加5V 电压。  器件显示这是可以的、但在这种情况下会发生什么情况?

对下面的电路提出具体问题。  在这种情况下、D+和1D+处的电压是多少?假设开关已启用且 D+已连接到1D+?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当打开时、D+和1D+都为1.67v、就像分压器一样