This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:参数详细信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798013/tvs3301-parameter-details

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件: TVS2701

您好!

请为我提供 TVS 3301的以下参数

1.响应时间

2.功率耗散

请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    收缩-

    1.如果电压超过钳位电压,TVS3301将会极快地响应,因为它旨在钳制 ESD 脉冲。 这意味着器件将在<100ns 内接合以钳制过压脉冲。

    2.功率耗散会因脉冲长度的不同而显著变化。 器件数据表根据直流事件以及标准 IEC 61000-4-5 20us 脉冲和 IEC61643-321 1ms 脉冲进行了特性描述。 如果需要不同的脉冲长度、最好的选择是在这些点之间进行内插。

    谢谢、
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    请为我提供峰值脉冲功率耗散的确切值。

    还为 TVS 2701二极管提供类似的参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    收缩-

    如前所述、对于 TVS3301和 TVS2701、这些值均位于绝对最大值表中的器件数据表中、对应的脉冲长度为1ms 和20us。 如果不知道脉冲的长度、我无法为您提供更多详细信息。

    谢谢、
    阿尔茨