This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:DS92LV12AMSAX/NOPB 解串器替换为 SN65LV1224BDB -无锁定(随机数据)...

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A, SCAN921226H, SCAN921224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798168/sn65lv1224b-ds92lv1212amsax-nopb-deserializer-replaced-with-sn65lv1224bdb---no-lock-random-data

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023ASCAN921226HSCAN921224

大家好、   

 

我们有一个应用、其中 LVDS 数据由我们无法命令发送同步数据的器件提供。  直到停产、我们一直在使用 DS92LV12AMSAX/NOPB 解串器、并取得了圆满成功。  当这种情况消失后、我们尝试了推荐的 SN65LV1224BDB。  我们无法锁定到记忆棒(如果解串器瞬间获取锁定,它将不会保持锁定状态) 。  恢复速率为264Mbps (因此我们提供22MHz 参考时钟)。  

 

我们尝试了各种其他解串器、但似乎都不起作用。  我们已经尝试调整参考时钟(使用更精确的源等)、但没有结果。  如上所述、我们 不能强制数据源器件发出同步序列、因此我们必须依靠随机数据方法锁定解串器。  我在这个论坛上读到、"旧版"1212的一个优点是它可以接受容差为5%的时钟、而新器件需要+/-100ppm 的值。  

 

 现在是否有任何部件选项具有它接受并可在该22MHz 时钟下运行的更宽的参考时钟容差?  如果其中一个增强型性能器件能够正常工作、我们将愿意使用它。  

 

非常感谢、最棒的!  

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    SN651224B 应该能够锁定到随机数据。 但是、正如您提到的、它确实需要一个与另一侧发送时钟频率相同的 REFCLK、其精度为+/-100ppm。 以下应用手册讨论了 DS92LV1212A 和 SN65LV1224B 之间的差异:
    从 DS92LV1021A/1212A 10位串行器/解串器迁移到 SN65LV1023A/1224B:(www.ti.com/.../slla435 )。

    就类似器件而言、SCAN921226H 和 SCAN921224具有与 DS92LV1212A 相似的功能(包括 REFCLK 5%容差)。 但是、它们不是引脚对引脚兼容(较大的封装)、因为它们具有用于 JTAG 的额外引脚。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yaser、  

     

    非常感谢您快速回复、提供了丰富的信息。  我不知道该应用手册、它有很多好的信息。  

     

    我计划使用测试板的旋转来尝试 SCAN921226HSM/NOPB。  当然、这需要几周时间;一旦我从尝试中获得结果、我就会作出回复。  

     

    再次感谢您的支持、  
    Eric