主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A、 SCAN921226H、 SCAN921224
大家好、
我们有一个应用、其中 LVDS 数据由我们无法命令发送同步数据的器件提供。 直到停产、我们一直在使用 DS92LV12AMSAX/NOPB 解串器、并取得了圆满成功。 当这种情况消失后、我们尝试了推荐的 SN65LV1224BDB。 我们无法锁定到记忆棒(如果解串器瞬间获取锁定,它将不会保持锁定状态) 。 恢复速率为264Mbps (因此我们提供22MHz 参考时钟)。
我们尝试了各种其他解串器、但似乎都不起作用。 我们已经尝试调整参考时钟(使用更精确的源等)、但没有结果。 如上所述、我们 不能强制数据源器件发出同步序列、因此我们必须依靠随机数据方法锁定解串器。 我在这个论坛上读到、"旧版"1212的一个优点是它可以接受容差为5%的时钟、而新器件需要+/-100ppm 的值。
现在是否有任何部件选项具有它接受并可在该22MHz 时钟下运行的更宽的参考时钟容差? 如果其中一个增强型性能器件能够正常工作、我们将愿意使用它。
非常感谢、最棒的!
Eric