This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:有关 TCA9509 B 侧 I2C 主设备的问题

Guru**** 2832305 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798357/tca9509-question-about-i2c-master-on-b-side-of-tca9509

器件型号:TCA9509

您好!

我将 TCA9509用作3.3V 至1.8V I2C 转换缓冲器。 I2C 主器件处于3.3V 电平、并连接到 TCA9509的 B 侧。 由于 TCA9509数据表中的所有示例都显示1.8V (或 A 侧)上的主器件、因此我想确认将器件的 B 侧用作主器件不存在潜在问题。

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    通过该器件的通信是双向的、因此主器件可以在任意一侧进行通信、而不会出现任何问题。 (器件本身本质上是"模拟"、只是缓冲信号;它没有 I2C 协议的概念。) 只需确保您保持在每侧的额定工作电压范围内。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大