This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:INX 内部电阻器?

Guru**** 2949330 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797983/tic12400-q1-internal-resistor-inside-inx

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

您能回答客户的问题吗?

TIC12400-Q1  是否在 INx 内部有一个内部串联电阻器? 如果它有串联寄存器、则 wha 是电阻值吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    根据您是使用 ADC 还是比较器来监控 INX、规格有所不同。 数据表中列出了这些参数。

    数据表链接供您参考: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tic12400-q1.pdf

    以下是比较器的规格:

    以下是 ADC 的规格:

    谢谢、

    海伦