This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:使用 Aardvark SPI 时主机接口实用程序工具错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798102/tps65982-host-interface-utility-tool-error-using-aardvark-spi

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65981

我们的 IT 技术人员安装了主机接口 和应用 程序自定义工具、并安装了 Aardvark 驱动程序。

配置 TI 工具后、我在尝试连接时遇到错误。

TI 软件的文件:

windows_64bit_TPS65981_82_86_application_customization_3_11.exe

windows_64bit_tps6598x_hostinterface_utilities_2_4.exe

TotalPhaseUSB-v2.15.exe

下面是 TI 文件夹的屏幕截图:

下面是我在尝试配置 Aardvark 时看到的错误的屏幕截图:

注:使用 SPI Port1和 Port0时出现此错误。 由于我们将仅使用 SPI、因此未安装 I2C 连接。

我们有什么问题?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我建议使用 TPS6598x 应用自定义工具、而不是实用程序 GUI。 实用程序 GUI 已过时、已被应用程序自定义工具取代。

    谢谢、
    Eric