This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:电路原理图审阅

Guru**** 2504295 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797792/thvd1550-schematic-review

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好、专家、

感谢 您查看 RS-485应用的 THVD1550原理图。

此致、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这个应用似乎希望灵活支持半双工(两线制)或全双工(四线制)信令-这是正确的吗? 如果是这样、整个拓扑应该起作用、但我对如何处理 R 输出有一些小问题。 看起来这些引脚连接到公共网络(RS485A_RO)、这意味着您应该小心不要同时使两个收发器上的/RE 输入为低电平。 只要 RS485A_DE 线路在全双工模式下保持高电平(以便禁用 U1802接收器输出)、就可以。

    由于每个收发器都有一个/RE 控制引脚、因此您可以考虑使用这些引脚来禁用接收功能、而不是使用附加的三态缓冲器(U1804)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    是的、应用程序可以灵活地支持全双工或半双工。
    从软件驱动程序的角度来看、TxEN 线将在全双工模式下保持高电平、并在半双工模式下切换。

    U1804用于直流电平位移、MCU 的 GPIO 仅支持3.3直流电平。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    好的、听起来不错。 顺便说一下、如果 MCU 仅支持3.3V 电压、那么您可能需要从 THVD1550切换到 THVD1450。 THVD1450与 THVD1550引脚对引脚等效、但可以直接由3.3V 电源供电、同时仍保持与 RS-485标准的合规性并能够与其他5V 收发器进行互操作。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的大力支持、Max。

    这对我来说是一个很好的建议。

    此致、
    标记