This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:我是否可以不连接引脚

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798005/tpd4eusb30-can-i-leave-pins-not-connected

器件型号:TPD4EUSB30

你(们)好

如果我仅使用4个通道中的2个(并且不想使用2端口芯片版本)、我可以仅将2个通道连接到 USB、而不连接其他2个通道。

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    是的、完全可以不使用引脚! 如果未充分利用器件、则不会对受保护的通道产生影响。

    谢谢
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    Sebastian