This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:支持 PCIe 第4代

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798075/tpd1e0b04-support-pcie-gen-4

器件型号:TPD1E0B04

尊敬的先生/女士

我的客户搜索 PCI-E Gen 4 ESD 保护。 我搜索 ESD 产品。  TPD1E0B04DPLR 在 1位 ESD 中具有最低的 CJ 和低成本 、但数据表未指明可用于 PIC-E 第4代的保护。

剂量 TPD1E0B04DLPR 支持 PCI-E 第4代?  

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神-

    PCIe Gen 4.0的每通道带宽为2Gbps、在这种情况下、只要信号接口不超过接地3.6V、TPD1H0B04DPLR 就应该是一个很好的选择。

    谢谢、

    阿尔茨