This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:规格使能引脚

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798069/tusb320-specs-enable-pin

器件型号:TUSB320

在数据表中的"引脚配置和功能"(第3页)下、可以写出:

EN_N
使能信号;低电平有效。 在内部上拉至 VDD 以禁用 TUSB320L 器件。 如果
外部控制、必须在 VDD 达到其有效值后至少保持低电平50ms
电压电平。
EN—
使能信号;高电平有效。 在内部下拉至 GND 以禁用 TUSB320H 器件。 如果
外部控制、必须在 VDD 达到其有效值后至少保持低电平50ms
电压电平。

在 TUSB320L (低电平有效)和 TUSB320H (高电平有效)的情况下、使能信号必须保持低电平至少50ms 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael

    这是一个拼写错误、请参阅第6.7节。

    从 TUSB320L 的 EN_N 低电平或 TUSB320H 的 EN 高电平以及 VDD 有效到可用 I2C 访问的时间。

    谢谢
    David