This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:HDMI MUX:3端口 HDMI 输入和1端口 HDMI 输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798076/tmds361b-hdmi-mux-3-ports-hdmi-in-and-one-port-hdmi-out

器件型号:TMDS361B
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

您好、E2E、

TMDS361B 是否支持4K@60 HDMI 输入和 HDMI 输出?

如果不是、哪个部件可以支持这种情况?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason

    TMDS361B 不支持4K@60。 遗憾的是、我们当前没有支持4K@60的3:1开关。 您可以看看 HD3SS215、这是一款支持4K@60的2:1开关。

    谢谢
    David