This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:直通布线

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797848/tpd4eusb30-flow-through-routing

器件型号:TPD4EUSB30

TPD4EUSB30数据表中的引脚表指示引脚6、7、9、10未正常连接。 是否可以按照注释"直通"布线(即引脚1和10一起、2和9、4和7、5和6)中的说明连接这些引脚以简化布线? 从数据表中不清楚这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是此器件的预期路由方式。