This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139 TJ (最大值)

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797797/sn75dp139-sn75dp139-tj-max

器件型号:SN75DP139

尊敬的先生:

请帮助您提供 SN75DP139RGZR 和 SN75DP139RSBR Tj (最大值)。

我无法在数据表中找到。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven

    数据表中未提供结温、预计最高结温为105°C。

    谢谢
    David