This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:为 UFP 从 VBUS 为 VDD 供电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797707/tusb321ai-powering-vdd-from-vbus-for-ufp

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

您好!

我计划在电池充电器应用中使用 TUSB321AI。  我想用 VBUS (VDD = VBUS)为 UFP 端口上的 TUSB321AI 供电。  有可能吗?

最棒的

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但请确保 VBUS 小于5.5V、请参阅 TUSB320数据表上的图14
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、基于 TUSB321AI、VDD = 4.5V 至5.5V。  由于 USB 标准规定 VBUS = 4.75V 至5.25V、因此我们可以使用 VBUS 在没有二极管的情况下为 VDD 供电。  我们不使用 PD。

    Matt